This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:使用 TINA TI 进行仿真

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549691/opa1637-simulation-with-tina-ti

器件型号:OPA1637


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

OPA1637 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

https://www.ti.com/lit/tsc / sbomb87

如何显示附加的相位和增益图?

附加的图形标签显示 Aol。 不过、我认为它是闭环增益的电路。

我是否可以对闭环增益(0dB 缓冲器)电路的相位和增益进行仿真?

由于设置为 0dB 缓冲区、0dB 的闭环相位裕度不能用于确定稳定性、因此我想必须通过振铃量来验证它。   

我尝试了模拟交流分析、但似乎得到了相同的结果。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们有一个有关如何执行此分析的深入的免费视频培训系列、可以在此处的稳定性部分下找到。  

    高精度实验室系列:全差分放大器

    我添加了我的 Tina TI 文件、其中包含用于断开环路并分离 Aol、1/β 和环路增益参数的稳定性方法。 该视频和仿真内容将指导您了解如何断开环路并执行此分析。 下面可以看到相位裕度为 70 度。 我希望这些信息对您有所帮助。 e2e.ti.com/.../8321.OPA1637_5F00_filter_5F00_stability.TSC

    此致、  
    Chris Featherstone