This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:增益和滤波器计算

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, TIDA-060021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1550657/pcm3060-gain-and-filter-calculation

器件型号:PCM3060
主题中讨论的其他器件: TIDA-060021

工具/软件:

您好、
我正在研究使用 PCM3060 的音频设计、并且有一个关于输出级的问题、特别是关于输出增益和低通滤波器组件计算的问题。
我找不到关于设置  输出 增益的明确指导原则或计算示例。

如何选择电阻器和电容器值来实现所需的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    增益是通过 R3/R1 的比率(这里是 7.5k/10k=0.75)设置的,您可以相应地进行设置。 电容器元件导致该 多反馈 二阶滤波器的频率降低。 我   在下面放了两份德州仪器 (TI) 文档、您可以参考这些文档来了解设计和 公式。

    德州仪器 (TI) 应用手册:有源低通滤波器设计

    设计指南:TIDA-060021     适用于高阻抗应用的级联高增益有源低通滤波器参考设计

    此致、

    Arash