This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:引脚 2 VDD 上的建议旁路电容是多少? 数据表和 EVM 在这一点上似乎有所不同?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1536898/tas5624a-what-is-the-recommended-bypass-caps-on-pin-2-vdd-data-sheet-and-evm-seem-to-differ-on-this-point

部件号:TAS5624A
主题中讨论的其他部件: TAS5624

工具/软件:

选项 1 这是我们当前的测试配置

slau376a EVM TAS5622-5624 UG

SCH 表 2 显示了引脚 2、其中只有一个 100nF 电容器、并且串联了来自+12V 的 3R3 电阻器

备选案文 2.

TAS5624A
SLAS844A–2012 年 5 月–2016 年 1 月修订

图 16 显示了引脚 2 上的 100nF 和 100uF 大容量去耦电容器、未串联 3R3 至+12V

  1.  我们发现、在启动期间、有时会引发故障。
  2. 您是否建议 使用选项 2?
  3. 我担心 12V 电压轨到引脚 2 的电流瞬变可能会导致欠压故障。 那么、任何系列的 3R3 都可能更好?

建议的任何想法都是最受欢迎的,因为我们正在努力使此产品按计划进入最终交付测试。

谢谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    这两个选项都是 VDD 的有效配置。 它们只是不同的电源滤波方法。 压降可能导致 UVP。 只是为了澄清所引发的故障、您的意思是被触发、对吧? 该引脚为低电平有效、因此在触发时它处于低电平状态。

    您能否探测电源?

    此外、您是否在使用 EVM 或定制电路板?  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    很抱歉之前未回复。 很高兴我们已经解决了我们的问题。  我们的设计没有遵循 TAS5624 数据表的建议、即 PWM 信号需要在上电后的指定时间段内保持稳定(无调制)。 设计校正后、启动没有其他问题。

    在我们的示例中 、我们有一个定制电路板、不使用 TI PWM 调制器芯片来驱动 TAS5624、而是使用我们自己的定制设计。 正如在 我们的应用中一样 、我们需要 20 多个通道、但 迫切需要在每个数据通道(例如波束形成器)上编程不同的延时时间(低至微秒分辨率)。 与我们的二阶 Δ — Σ 调制器相比、使用 TI PWM 调制器具有更高动态范围的优势。 回顾一下、应该更深入地考虑 TI PWM 调制器+放大器芯片组...

    再次感谢您的及时答复。

    此致

    Robert Vesetas