This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PBTL 模式下 TAS5825M 无输出、2.304MHz (LRCK=48kHz)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1550076/tas5825m-tas5825m-no-output-in-pbtl-mode-with-sclk-2-304mhz-lrck-48khz

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

您好、

我们在上遇到了问题  TAS5825M  最大电阻  PBTL 模式

  • 将音频源与一起使用时  LRCK = 48kHz   SCLK = 2.304MHz TAS5825M 会产生  无输出  (未观察到 PWM 信号)。

  • 但是、当切换到时  LRCK = 48kHz   SCLK = 3.072MHz 、设备工作正常。

请求:
请帮助确定根本原因。 为什么 2.304MHz 尽管两种配置都使用 LRCK=48kHz、TAS5825M 仍然无法在 SCLK=48kHz 下运行?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您能否阐明 SCLK=2.304MHz 上的 I2S 设置? 我认为这个问题与此有关。

    通常它使用 32 位/48K/立体声和 3.072MHz 设置。 请列出您的详细信息。 谢谢。

    BR、

    Wenbin

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的信息。 目前、我们使用的音频源只能支持 24bit/48K/2.304MHz、您能否建议 TAS5825 是否可以支持该频率? 谢谢。  

    肯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    关于 24 位、请参阅数据表 p53 world length。 您能检查一下当前设置是什么吗?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    SCLK 输入时钟为 2.304MHz、LRCK 为 48kHz。 寄存器 0x71 BIT2 始终读数为 1、表示出现时钟故障。 您能否告知 TAS5825M 是否支持这种时钟配置。 谢谢。

    肯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    请查看以下说明、它表明芯片仅支持 BCLK/lrclk 的 32/64 比率

    即使使用的是 24 位数据、也必须配置为 3.072MHz。

    BR、

    Wenbin