This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:有关安装板上的 TAS2563 无法输出音频的问题

Guru**** 2472180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548274/tas2563-regarding-the-issue-of-audio-not-being-output-from-the-tas2563-on-the-mounting-board

器件型号:TAS2563


工具/软件:

一些工程师、您好。
我现在正处于将 TAS2563 集成到最终器件的阶段、但要使音频输出正常工作时遇到问题。
现在、我有几个与寄存器相关的问题。
我是一名硬件工程师、但也收到了我们固件工程师的问题。 我还将包括这些问题。

从我这里来
(1)“调优模式“和“ROM 模式“。
为了找出安装的电路板上没有声音的原因、我首先怀疑 I2S 错误。
在这个过程中、我首先想到了将 I2S 从外部输入到评估板的想法。
然而、即使是输入 I2S、也没有输出声音。
之后、我们确认了在工作模式从 ROM 模式更改为调优模式时输出了预期的音频。
这让我想到:电路板上没有声音的原因可能是因为寄存器存在与此模式切换相关的问题。
因此、我想知道在切换此模式时重新写入的寄存器。

(2) Addr:0x02 的默认值
Addr:0x02 的默认值为 0x0E、如数据表中所示。 当我实际读取寄存器时、它被设置为该值。
如果 Addr:0x02 为 0x0E、则表示器件工作模式处于软件关断状态、对吗?
为什么设置这样的默认值?
此外、在安装板上写入 TAS2563 时、最终寄存器值应该是多少?

来获取
我们尝试了基于 TAS2563 终端系统集成指南.pdf 的系统集成。
但是、当我们加载 DSP 程序时、没有产生音频输出。
当仅加载系数和校准数据时、音频输出成功。
如果以下寄存器写入序列存在任何问题、请告知我们:
1.硬件复位
2.软件复位
3.加载 DSP 程序
4、加载系数数据
5.加载校准数据
6.在地址 0x02 处执行取消静音
本文档中提到的术语 PLL 数据并不明确。
从 PPC3 转储的文件中没有此类数据。
PLL 数据具体指什么?
目标实现在 Arm MCU 上、操作系统为 FreeRTOS。

就这些。 很抱歉长消息。 我期待着你的答复。

此致、
Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    1. ROM 模式是最简单的配置选项、可用于不需要扬声器保护、EQ 和其余数字处理功能的播放测试。
      调优模式可启用所有数字处理功能。
      默认情况下、器件在 ROM 模式下运行、从 ROM 模式到调优模式的转换不是简单的位切换、但它涉及许多不同的寄存器。
      为了了解播放测试可能出现的问题、您可以读取位于寄存器 0x24 至 0x27 中的锁存中断。
    2. 正确的是、器件在每次下电上电后设置为 Software Shutdown、这样就可以在播放音频之前完成正确的寄存器配置。

    有 TAS2563 的 DSBGA 和 QFN 封装版本、您能否确认所使用的是哪一个? 您可能使用了不正确的软件来生成 DSP 程序。 您必须使用匹配的硬件和软件版本。

    在测试期间、请确保在设置寄存器 0x02 之前启用从主机处理器进入 TAS2563 的时钟。 如果在寄存器 0x02 上将器件设置为活跃模式、而输入时钟不存在、则由于时钟错误、该器件会自动更改为 SW shutdown。

    为了便于大致了解、我想知道您使用的是终端系统集成工具中的哪些文件? 这些.h 还是.bin 文件? 您在主机处理器上使用什么驱动程序? 是 TI 开发的还是由您自己开发的?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。
    感谢您的回答。
    我将逐一回答。

    1.我明白。 因此、对于播放相关错误、最好读取中断寄存器。

    2.我明白。 完成所有设置后、我需要在播放音频之前更新 Addr0x02 并将“工作模式“设置为“活动“。

    3.安装在产品板上的封装是 QFN 封装。 该 EVM 采用 BGA 封装、对吧?  这是否意味着固件内容可能因软件包而异? 如果是,我不知道这一点。

    4.我明白了。 稍后我将检查时钟错误。

    5.使用的文件是.h 文件,驱动程序是在内部创建的。  h 文件中没有与 PLL Data 等效的内容。

    以上就是全部答案。
    在这里、我将共享输出文件以供讨论。
    请确认。

    此致、
    Fumiya。

    e2e.ti.com/.../20250408.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    对于 Q3、如果电路板上的器件是 QFN、则必须使用 TAS2563QFN EVM PPC3 应用、如果无法访问该应用、可在此处申请: https://www.ti.com/drr/opn/TAS2563QFN-SW 
    此封装的 EVM 是 TAS2X63EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    该器件通常以自动检测时钟设置工作、因此在 SBCLK 和 FSYNC 启用后、器件不会应用或处理任何 PLL 相关设置。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    在整合和使用 TAS2563RPP 时、这是否意味着有必要使用 TAS2563QFN 应用和 TAS2563QFN EVM?
    每个评估板的描述似乎会区分单声道和立体声器件、而不是封装差异。
    是否有任何方法可以使用 YBG 评估板正确写入电路板上的 QFN?
    另外、首先、EVM 和应用程序之间的差异是否与当前的音频问题有关?

    最终、所有重要的是主板上的 TAS2563RPP 发出的声音正确无误。

    我期待着你的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    所有兼容性问题都与调优模式相关。 两种型号的 ROM 模式应相同。

    专门讨论调优模式:

    • 您必须使用 PPC3 的 QFN 版本来为最终电路板上的 QFN 器件生成 BIN 文件。
    • 您无法将 PPC3 的 QFN 版本与 EVM 的 WCSP 版本搭配使用、反之亦然。

    如果使用 DSBGA 版本的 PPC3 从 PPC3 生成的 BIN 文件、并且在生成这些文件时选择了调优模式、则该文件不适用于最终电路板上的 QFN。

    为了简化操作、您可以尝试改用 ROM 模式在 PPC3 中生成文件。

    我提到过您还可以读取中断寄存器、您是否尝试过?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    我试过两件事。

    我尝试读取 0x24~0x29“锁存中断回读“。
    0x24 的值为 0x04、0x27 的值为 0x80、0x29 的值为 0x80。
    可能发生的三个事件是 TDM 时钟错误、器件断电标志保持和时钟停止标志。

    我安装了适用于 QFN 软件包的应用程序、并以默认状态输出二进制文件、而无需更改音质或扬声器特性信息。
    当我将该文件写入板上的 TAS2563 时、声音开始正常响起。

    我有疑问。 是否可以使用采用 QFN 封装的应用来调整 YBGEVM 的音质、确定保护特性、评估扬声器特性等? 或者、在使用适用于 YBGEVM 的应用程序执行这些任务后、是否可以将该信息传输到 QFN 的应用程序?

    我期待着你的答复。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    很高兴知道新的配置文件可以更好地工作。

    您可以尝试使用 QFN 应用程序上的导入函数。 我相信并非所有功能都能同步、但我想您至少可以导入扬声器特征参数。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    很高兴知道新的配置文件可以更好地工作。

    您可以尝试使用 QFN 应用程序上的导入函数。 我相信并非所有功能都能同步、但我想您至少可以导入扬声器特征参数。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师