This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:驱动单声道耳机时的 HPCOM 引脚配置

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1550435/tlv320aic3109-q1-configuration-of-hpcom-pin-when-driving-a-mono-headset

器件型号:TLV320AIC3109-Q1


工具/软件:

你好

如果我仅使用 HPOUT 驱动 3.5mm 单声道耳机扬声器、您能告诉我如何配置 HPCOM 针脚吗?

它可配置为:

•SE 输出(单声道)•差分(–)输出•VCM 输出

如果它直接接地、会发生什么情况?

谢谢

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    HPCOM 可在不使用时保持悬空。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Garret、如果我将其接地、会发生什么情况?  

    谢谢

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    不建议这样做、因为引脚可能会被驱动为高电平并产生短路。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garret!

    第 7.3.11 节规定:

    该器件还具有进一步的功能、可在驱动器出现任何问题时自动将输出驱动器断电
    无需用户干预即可实现短路保护。 在这种情况下、输出驱动器保持在 A 中
    断电状态、直到专门编程为断电、然后再次重新上电以清除
    短路标志

    那么、如果我将 HPCOM 短接到地、是否会保护编解码器免受损坏?

    谢谢

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    尽管该器件包含短路保护功能(必须在寄存器 38 中启用)、但避免短接输出引脚仍是最佳实践。 您是否需要将 HPCOM 接地?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Garret、没有真正的理由接地 HPCOM。 正是在我们的设计中、我们有一个组装电阻器的选项、可将 HPCOM 短接至地。

    我在寄存器 72 中设置 HPCOM 电源控制以完全上电、并在寄存器 38 中将其配置为恒定 Vcm 输出。

    如果 HPCOM 接地、则 HPCOM 短路检测状态在寄存器 95 中仍显示“0"。“。

    是否有任何线索表明 HPCOM 未检测到短路?

    谢谢

    Chirag  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    您必须首先确保寄存器 38 中的 HPCOM 上启用了短路保护。 寄存器 96 和 97 中也有 HPCOM 短路检测标志。 但是、我再次不建议将该引脚接地、强烈建议不要尝试故意引起引脚短路。 最好将其保持悬空。

    此致、

    Garret