This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:AES 输出出现 EMC 故障

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548394/src4392-emc-failure-for-aes-outputs

部件号:SRC4392


工具/软件:

您好、

对于减少 AES 输出上的传导发射和辐射发射、您有任何建议吗?

此致、

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    我们的 SRC 专家现在已不在办公室、因此请耐心等待、因为下周结束时可能会有回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    除了一般建议外、我们对于 SRC 器件没有任何关于 EMC 的特定建议。 在 几乎所有情况下、故障都与电路板和外部元件有关、并且确实与器件无关。  您可以在线找到许多有关 EMI 和 EMC 的建议。  

    如果你 在这方面有问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    输出是根据数据表设计的、因此我有点惊讶、您无法提供任何具体的帮助! 这些器件开关速度非常快、因此可能会造成麻烦。
    我在网上搜索了差分数字信号接口的 EMI 和 EMC 建议、实际上没有发现很多、如果您有任何好内容、请分享吗?

    此外、该器件是设计用于使用数据表中推荐的输出电路驱动 100m 电缆、还是需要进行更改? 如果他们愿意、您是否对此有任何详细信息?

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    我不知道  针对差分数字信号接口的任何特定 EMI 和 EMC 建议、大多数 EMI 材料通常都是关于开关电源的。 但仍然可以运用该原理来减少或减轻任何器件中的 EMI/EMC。  

     从我 过去的经验来看、 EMI/EMC 问题主要是与布局和元件相关的问题。 例如、 在一种情况下、我们用 12V 电池替换了电源以改善 EMI、让我们感到惊讶的是、EMI 变得更糟、而用另一种 电池替换电池有助于 EMI。 铁氧体磁珠、双绞线和外壳都是一般降低 EMI 的常见做法。 我相信您已经了解这一点、但我  在此处添加了 EMI 源以供将来的 用户参考:  

    • 集成电路(I/O 开关)
    • 封装 引线框 和  键合线
    • PCB 引线
    • 位置
    • 接地平面和电源平面
    • 电缆组件
    • 孔径/接缝

    以下是您应该能够 从 TI.com 访问这些内容的几个参考资料、以及更多内容

    SSZT173–2021 年 4 月  EMI 简介:标准、原因和缓解技术

    https://www.ti.com/video/6241816203001?keyMatch=emi&tisearch=universal_search :EMI 培训系列  

    https://www.ti.com/video/6118681837001?keyMatch=emi&tisearch=universal_search :  低功耗 AC/DC 电源的实用 EMI 注意事项:EMI、DM 与 CM 简介

    我 认为 100 米 电缆会 导致输出线路上的压降 ,因此 需要电压转换或缓冲器。

    此致、

    Arash