This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AEYFFR

Guru**** 2472090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551960/ts3a226ae-ts3a226aeyffr

器件型号:TS3A226AE


工具/软件:

e2e.ti.com/.../MaxVision-TRRS.PDF

我无法让麦克风工作。 随附的是原理图。 扬声器工作正常、但我认为在 TS3A226AEYFFR 上实施了错误的内容。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们能否尝试探测一些引脚、看看信号是否没有通过或行为正常?  
    我将从使能引脚开始、然后查看转换在插入时是否按预期工作。 理论上、10k 应该下拉、因此当它未连接时、我们应该会看到大约 30mV、然后在连接插孔时、我预计尖端应该与使能端(引脚 5/引脚开关)隔离、因此我们应该恢复到 3.3V。 让我们确保它首先起作用。
    我还要仔细检查 VDD 引脚是否也上升到 3.3V、并检查 Ring2 和 SLEEVE 引脚上的连接。 我想看看这是板级连接/焊接问题还是检测问题 — 通过 EN 引脚进行初始检测、还是 RING2/Sleeve 引脚关闭、并且器件无法很好地检测插孔。

    但是、没有什么东西会像设置明显不正确一样跳到我身上。 似乎您使用的设置与 EVM 直至插孔相同、因此我不明白您为什么没有看到信号。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入耳机插头后、使能引脚看起来正常工作、我会看到高电平转换。 一些新信息...当我进入 Windows 并将麦克风音量打开到 100%时、我可以在麦克风录制的应用程序中听到微弱的声音。 这将引导我研究 C4 的值。 我从参考设计中得到了价值、但我将会考虑它。

    VDD 为 3.3V、Ring2 和 SLEEVE 直接从插孔连接到开关、我没有任何方法来探测 BGA、但如果制造正确、则看起来是正确的。 作为参考、全部 5 个原型板都具有此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    这是一个很好的发现;绝对给我们一些工作! 如果您尚未检查 Vbias、是否有办法? 麦克风路径声音不大或不清晰可能表明麦克风偏差未正确偏差。

    谢谢、
    Rami