This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:如何设置 TPA2016D2 DRC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1540514/tpa2016d2-how-to-set-tpa2016d2-drc

器件型号:TPA2016D2


工具/软件:

如何设置 TPA2016D2 DRC

该规格规定、使用 5V 电源时、对应于 1%失真的功率为 2.5W。 但是、即使尽可能提高限制器功率级别、输出也只能达到 2W。 是否可以设置更高的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    您是否通过将压缩设置为 1:1 并禁用限制器进行了测试?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是现在的设置方式、 电流设置增加了功率输出、但失真很显著。 我们需要使用 DRC(动态范围压缩)来限制它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果禁用限制器、可以得到超过 2W 的值、但失真更高、对吧?
    如果是这种情况、您是否使用了器件的 QFN 版本? 您的负载是数据表图中建议的 4 Ω 吗?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 失真度更高

    现在我们使用 QFN:TPA2016D2RTJR  SPK 负载为  4 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    这应该是正确的方法。

    您能分享输出波形的捕获结果吗? 请使用低通滤波器、使信号不再是 D 类 PWM 信号、而是其模拟版本。 请使用 sinewaves 进行测试、以便更好地看到变形。

    还请分享您的原理图、确保在放大器 VDD 引脚附近放置适当的去耦电容器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想知道如何设置 DRC、TKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    如果需要获得最高功率输出、则应禁用 DRC、如果压缩设置为 1:1 以外的值、则会启用限制器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在规格测量  “可编程 DRC 和 AGC 参数“, 但我不知道如何编程 DRC ,你能告诉我吗?

    TPA2016D2 可能不支持对 DRC 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    本器件文档提到了 AGC 和 DRC、其中特性的 DRC 部分可视为寄存器 7 中的“压缩比“。
    AGC 和 DRC 名称有时可互换使用、通常您要查找的设置是名称中带有“AGC"的“的设置。
    数据表中的第 9.6 节提供了有关如何设置这些寄存器的一些信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在测试 TPA2016 的 THD + N 时遇到了问题。 测试条件是 VCC THD = 5V ,RL = 4Ω,P0 = 0.2W 当 30K 低通滤波器未被使用且 TPA2016 的输出直接连接到 AP 时,测试结果表明输入 1kHz-12dB 信号的 THD + N 为 1.3%。当 30K RC 低通滤波器 (R=12dB, C=4.7nf ) 被添加到 1kB+1K,测试结果与 AP+1kB,测试结果明显不同。 关于这一点有三个问题:
    1、这是什么原因?
    、THD + N 时、是否需要添加 30K RC 低通滤波器? 我们的 AP 已经有一个内部 20k 低通滤波器。
    是否有必要添加一个 30K RC 低通滤波器、然后在原理图设计中连接扬声器、?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    1. D 类开关仍可能与测量耦合。
    2. 是的、D 类放大器性能测量需要使用低通滤波器。 通常使用 AUX-0025 或类似设备。  AUX-0025/0040/0100 开关放大器测量滤波器|音频精密|全球先进企业
    3. 否、仅测量时需要滤波器、应将其与负载/扬声器并联。 对于最终应用、不需要滤波器、扬声器直接连接到放大器输出端。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师