This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:有关 TAD5242 音频 DAC 的问题。

Guru**** 2470990 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541336/tad5242-a-question-about-the-tad5242-audio-dac

器件型号:TAD5242


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们有关于 TAD5242 音频 DAC 的问题。

MD5/MD4 = 0b11 模式看起来是专用的、并针对耳机负载进行了优化。
建议使用数据表中的以下连接方案(图 6-10)。
立体声输出的共模电压连接到 OUT1M 和 OUT2M。
通过将这些引脚连接到接地平面、广泛采用的共模电压为 0 伏、从而使 OUT1P 和 OUT2P 摆幅可选择该共模周围的正值和负值。 摆幅幅度为 1Vrms。
您能否证实、虽然违反了–0.3V 绝对最大额定值、但当共模设置为 0 时、OUT1P 和 OUT2P 引脚都将输出适当的未削波负信号?



此致、
Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    共模电压由器件在 OUT1M 引脚上生成、该电压为非零电压。

    它由器件的 OUT2M 引脚返回检测。

    在此配置中、OUT1P/OUT2P 上的摆幅将始终高于 0V。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    共模电 压在内部生成 。  一个通道的伪差分连接 如下所示。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好!

    感谢您的快速回答。

    如果 OUT1M 引脚通过输出微型插孔连接器(例如)接地短路、DAC 将如何处理此问题? 共模将降至零。 DAC 能否继续工作? 如果不是、就共模而言、您是否有在“危险“环境中的耳机输出中间推荐的电路?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    即使它的输出意外短路 ,它也  不应该 被损坏。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    再次感谢您的答复。

    我们希望确保它们不会成为我们设计的问题、因此:  

    -好,但如果输出是永久短路怎么办? 这确实可能会发生、因为这是接地信号、接地应为 0V。
    -任何在之间的电路建议请?

    此致、
    Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DAC 具有短路保护功能、即使发生任何短路、 它也会关断、并且 IC 不会损坏。 消除短路后、 必须重新复位/上电。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的帮助并帮助澄清此案例。

    如果能更新数据表以明确说明这一点,那将是很好的;)

    祝大家愉快、
    此致

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    关于该主题的最后一个问题。

    在 MD45 = 0b11 模式下、这是典型的连接。 电阻 R 的建议值是多少? 数据表中未指明这一点。
    由于此模式仅适用于耳机、此电阻器是否是必需的、在可以随机插入和移除耳机的连接器上会发生什么情况?
    谢谢你




    Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 在耳机模式下、 可接受的负载范围  为 8 Ω 至 300 Ω、   标称值为 16 Ω。 如果拔下耳机、则这些引脚上不会驱动任何设备。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已注意。 它并没有回答我们的问题、但我们在设计中添加了一些保护电阻器的情况也是如此。

    此致、
    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您在外部也进行了强化。 应该没问题。

    此致、

    Arash