This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:与 FAULT 引脚连接混淆

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551511/tpa3255evm-confused-on-the-fault-pin-connection

器件型号:TPA3255EVM


工具/软件:

您好的团队、

从数据表“ 电气特性“(续)的“OTW/shutdown (FAULT)“部分 可以看出、FAULT/CLIP_OTW 引脚存在 26k 的内部上拉电阻、旨在“减少外部元件数量“。 但从 EVM 用户指南来看、 原理图 2 指示了外部 3.3V 电压、但外部上拉电阻仍用于故障/削波 LED 指示。 这样做的目的是什么? 如果 在红色周期中移除外部 3.3V 和上拉电阻器 (R24)、它是否仍正常工作?

BR//Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    它应该是可行的。

    但不确定驾驶主导能力可能是一周。

    tkx

    Jesse