This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:清除 GLOBAL_FAULT

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552037/tas5830-clearing-global_fault

器件型号:TAS5830


工具/软件:

您好、

将 PDN 设置为低电平然后恢复为高电平是复位和清除 GLOBAL_FAULT 寄存器中所有故障并确保将 FAULT_L 拉回高电平的唯一方法吗?

谢谢、

Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我相信您需要的是我在下面列出的寄存器。 您可以切换该位以清除故障。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,对不起悉尼。   我应该包括的是、它们在硬件模式下运行。   因此、它们没有写入任何寄存器的选项。   在这种情况下、他们计划操作 PDN 引脚、除非他们也可以使用某些其他引脚做些什么?

    谢谢、

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    不用担心!

    是的、在硬件模式下复位故障条件的方法是使用 PDN 引脚。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!