This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211 的技术问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551980/pcm9211-technical-issues-of-pcm9211

器件型号:PCM9211


工具/软件:

您好 TI 团队:

一个新工程计划使用 PCM9211、并且遇到了以下问题:

1、当 PCM9211 用作 DIR 时、它是否支持解码来自 SPDIF RX 的 Dolby 5.1 音频源、或者它是否仅支持解码 2.0 通道 PCM 音频源?

2、当 PCM9211 用作 DIT 时、以下理解是否正确? 当输入为 I2S 时、SPDIF TX 仅输出 2.0 通道音频。 当输入切换到 SPDIF RX 时、SPDIF TX 将输出与 SPDIF RX 相同的音频源(如果 RX 是 5.1 通道、则 TX 也将是 5.1 通道;如果 RX 是 2.0 通道、则 TX 也将是 2.0 通道)。

3、当 PCM9211 用作 DIR 时、如果它支持解码来自 SPDIF RX 的 Dolby 5.1 音频源、它是否具有“DIR 使用模式“的功能、如下图所示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PCM9211 不支持 Dolby 5.1。

    I2S 是 2 通道格式、因此得到的转换结果 也是 2 通道格式。  

    由于  PCM9211 不支持 Dolby 5.1 或 TDM ,因此它不能下行 到 Dolby 2.0

    此致、

    Arash