This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:连接 pp3GUI 需要.ppc3app 应用程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552764/tas2110evm-required-ppc3app-application-to-connect-pp3gui

器件型号:TAS2110EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2110

工具/软件:

您好、

我将评估 TAS2110EVM EVM。

我已经将 PPC3 安装到我的 PC、其版本为最新版本 (V3.3.0)。

请为 TAS2110 提供 ppc3app 文件以连接 GUI。

谢谢、

Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    您可以在以下位置申请访问 TAS2110 PPC3 应用: https://www.ti.com/drr/opn/TAS2110-GUI

    然后、您可以登录 PPC3、该应用程序将在授予批准后显示。  

    此致、
    Sydney Northcutt