This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 是否可以通过 TAS5805M EVM 板连接?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549335/tas5828m-tas5828m-can-i-connect-via-tas5805m-evm-board

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5805

工具/软件:

现在有一个 TAS5805M EVM 板、TAS5828M 是否可以通过 TAS5805 EVM 板连接到 PPC3 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不可以、但如果您想了解寄存器/设置、可以在不连接 EVM 板的情况下进入 TAS5828M PPC3。 你在努力实现什么?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个基于 TAS5828M 的新工程目前没有进行调优的 TAS5828M EVM、因此我询问是否可以在 TAS5805M 进行调优、但我解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 很高兴听到问题得到解决。 我继续、将此主题移至“已关闭“。 如果您需要任何进一步的支持、请随时创建新主题。  

    此致、
    Sydney Northcutt