This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:启用回波参考功能的 PPC3 文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541485/tas2563-ppc3-file-with-enabling-echo-reference-function

器件型号:TAS2563


工具/软件:

您好专家、

是否有一个已启用回波参考功能的.ppc3 文件?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    您是尝试在 EVM 上使用此功能、还是使用终端系统集成中的 cfg 或 bin 文件?
    您应该在 TDM 配置中或在终端系统集成期间为输出数据选择此回波基准输出、本文档的第 4 节中提供了一些相关信息: TAS2563 PDM 麦克风接口和回波基准

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    在哪里可以找到 PPC3 的 TAS2563 QFN EVM 应用以启用回声基准? 目前、我使用 的是 TAS2563 EVM 应用程序、该应用程序不提供配置方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您可以通过以下链接申请访问 QFN 版本的 GUI: https://www.ti.com/drr/opn/TAS2563QFN-SW

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我在将 TAS2563 集成到裸机系统时遇到问题。 您能帮我解决另一个问题吗?  

    在 tas2563_BareMetal_driver_v1.1 (https://www.ti.com/tool/TAS2XXX-DRIVERS) 中、我发现有一个名为“tas256x_poweron"的“的函数、该函数从“register_setting.h"头“头文件发送寄存器。 但当我使用 PPC3 生成接头时、我找不到生成的“register_setting.h"。“。 我的问题是如何  根据 PPC3 中的配置生成“register_setting.h"?“?

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    在 PPC3 中使用终端系统集成时、您是否尝试过使用“headers"目录“目录中的.h 文件?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 在 “program_0_Tuning Mode.h“和“configuration_0_TuningMode_48kHz_dev_a_Coeff.h"中“中加载了数据/寄存器。 但“configuration_0_TuningMode_48kHz_dev_a_pre.h"头“头文件为空。 这就是我要求使用 “register_setting.h"的“的原因。

    在我看来、 “program_0_Tuning Mode.h“存储编解码器的程序/固件、需要先将其发送到编解码器。 “CONFIGURATION_0_TuningMode_48kHz_dev_a_Coeff.h"存储“存储 配置寄存器的部分、接下来需要将这些部分发送到编解码器。 另一部分配置寄存器(例如,tdm、PDM、i/vsense 配置)应最后发送到 TAS2563 编解码器。 我能够在 TAS2563_BareMetal_driver_v1.1 的“register_setting.h"中“中找到这些配置寄存器 。 但我不知道如何使用 PPC3 生成或找到它们。 如果我错了、请纠正我。 非常感谢。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我将检查驱动程序包中的文件、并咨询我们的驱动程序开发人员、然后返回给您提供更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    .h 文件不包含第 0 页寄存器的其余部分。
    我建议使用“combined_configuration_0_……_withTDM.cfg“来提取第 0 页寄存器的内容。 这些设置包含在脚本的末尾、在“# Configuration ends“注释后。 您可以通过查找 w 98 00 00 命令来知道第 0 页是写入的、如果此寄存器 00 设置为 00 以外的任何其他值、则会设置其他页面。
    您可以在用于配置器件的特定部分将这些设置添加到“register_setting.h"中“中。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会进行测试并返回给您。  我真的很感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是有效的! 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    这是非常好的了解! 谢谢您的通知。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师