This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:EVM 发布计划

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120EVM, TAS2320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552662/tas2320-evm-release-schedule

部件号:TAS2320
Thread 中讨论的其他器件:TAS2120EVM、

工具/软件:

您好的团队、

EVM 页面似乎缺失。
是否计划为此器件发布 EVM?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    TAS2320EVM 可以使用 TAS2120EVM、但跳线设置不同。 EVM 目前处于签核状态。 它可能需要几周的时间才能上线。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的答复。
    TAS2120EVM 会在几周内发布吗?
    您是否对何时进行了估计?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    TAS2120EVM 应在一周内发布。 它目前处于最终发布流程中。 您可以返回此链接: https://www.ti.com/tool/TAS2120EVM

    此致、

    Nayeem