This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:频率参数

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551082/tlv320aic1110-frequency-parameter

器件型号:TLV320AIC1110


工具/软件:

大家好!

我想通过 TLV320AIC1110 询问语音的频率参数。

用于两个板安装 TLV320AIC1110、
・TX 增益:29.5dB
・RX 增益:–4dB
如果您查看输入和输出的频率响应、
它是否会是 25.5dB (29.5dB-4dB)?
(在 300Hz 至 3400Hz 的范围内。)

如果没有、请告诉我们原因。

*这一次,使用外部电路,计算结果显示为 0dB。
测量结果显示为–4dB(约 1kHz)。
我们正在研究计算偏离如此大的原因。
对于外部电路, LTSpice 的交流分析和计算结果几乎一致。
我们会检查是否遗漏了 TLV320AIC1110 中的特性。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否附加您的原理图和寄存器转储或寄存器设置、以便我更好地理解、并自行测试?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的答复。  我将检查是否可以从客户处获得电路图或转储数据。

    我客户的电路是机密的、因此我想通过私人消息进行沟通。

    您能给我发送私人信息、以便我与您联系吗?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、已发送并关闭此主题。