This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:适用于具有回声基准功能和回放功能的 TAS2563 的.PPC3 文件。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553077/tas2563-ppc3-file-for-tas2563-with-echo-reference-function-and-playback-function

器件型号:TAS2563


工具/软件:

您好专家、

您能帮助我们导出 TAS2563 的.PPC3 文件、使能回声基准功能和回放功能吗?  未使用 PDM MIC。 对于 playbacl 功能、采样频率为 16kHz、升压电压为 6V。  

非常感谢!

此致、

Wenting。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    我使用了默认字符和调优设置、将 Boost Max Voltage 设置 为 6V、为两个 SDOUT 反馈通道选择 Audio Out、但在时隙 0 上仅启用其中 1 个。

    附件是输出文件。 如果此配置按预期工作、您可以在您这边尝试类似的配置并进行比较、这样就不会依赖于 TI 生成配置文件来进行新的配置更改。

    e2e.ti.com/.../qfn16k6VBST.zip

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否仍有以前输出文件的.PPC3 文件、以便我可以导入 PPC3 并直接进行调整?

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我可以再次向您确认、对于 BGA 封装、不是 TAS2563QFN EVM、该文件是从 TAS2563 EVM SW 导出的吗? TAS2563QFN 似乎有错误、我无法使用它来播放音乐。 在 TAS2563QFN EVM 板上有一个 PWM 但不正确、VBAT 始终为 0。

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    您计划在最终产品上使用的实际封装是什么?
    QFN 和 BGA 器件之间的寄存器配置不兼容。

    对于 QFN EVM 板、以下任一选项均应提供 VBAT:J16(桶形插孔)、J31(螺钉接头)、J6(香蕉插孔)。 是否即使在连接外部电源后也能测量 0V?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    客户将使用 QFN 封装。 昨天我尝试了所有这 3 电源供电,但他们都不能工作.  

    这是日志读取。 我 使用了 TAS2563 QFN 学习板(绿色)、我认为该板有一些错误。

    e2e.ti.com/.../readme.txt

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    寄存器 0x26 上的内容表明、在某个时候该器件设置为活动模式、然后寄存器 0x24 显示 TDM 时钟错误。 在使用寄存器 0x02 将器件设置为活动模式之前、该器件应具有 SBCLK 和 FSYNC 时钟。 如果时钟在任何时候停止、则必须将器件设置为 SW 关断、然后在时钟恢复后恢复为运行状态。

    在使用 PPC3 确定扬声器特性的过程中、实际上只需要学习板即可。 对于常规测试、您可以移除学习板并仅使用 EVM。

    您可以通过电子邮件离线联系我们、我们可以在下周安排一些时间、以便讨论更多的调试选项。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师