This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:输入引脚上的 1MHz 正弦和扬声器输出上的大量噪声

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544259/tpa3118d2-1mhz-sine-on-input-pins-and-a-lot-of-noise-on-speaker-output

器件型号:TPA3118D2
主题: PCM5100 中讨论的其他器件

工具/软件:

我设计了一个使用 TPA3118D2 作为音频放大器的数字音频电路。

它使用 PCM5100 作为 I2S DAC、该 DAC 连接到 TPA3118。 我随附了原理图的器件以了解设计。

通常我可以听到声音输出、但有很多噪音。 使用示波器检查音频输入时、我可以在输入通道上看到调制的~1MHz 正弦波。

示波器图片显示了直接在 TPA3118 引脚上的测量结果。

我尝试断开 DAC 输出、输出信号在 I2S 数据之后非常好、这意味着 1MHz 来自 TPA3118。

有趣的是、这个波只出现在连接到 DAC 的输入端。 负输入 Inn/Linn 不显示正弦波。  

任何人都知道这是什么以及如何解决它?

PCB 焊接在烤箱中、而不是用手焊接、因此 GND 连接应该是实心的。

PCM5100 SCH

TPA3118 SCH

示波器 RINP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我正在审核您的数据、并将在当天结束时跟进。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将 DAC 连接到放大器后、您是否可以在靠近 TPA3118D2 器件的位置探测放大器输入?

    您还可以探测电源吗?  

    首先观察时、我认为问题出在从 DAC 到放大器的布线上。 此路径中是否有任何其他连接或探头/测试点?  

    如果您移除 DAC 并在靠近 TPA3118D2 引脚的位置施加外部信号、是否可以在输出端观察到相同的观察结果?

    电路板上是否有任何其他可在测试时关闭的外部电路? 您是否有关于 1MHz 的任何操作?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼!

    这是 DAC->Amp 路径的 PCB 布局。

    彩色网为 RINP 和 LINP 布线。 下面是一个实心 GND 平面。

    电源是这样的、直接来自工作台电源。

    内部电压仅由 LDO 生成。

    这些是来自一个通道的测量值。 黄色直接在 DAC 侧、绿松石直接在 TPA 侧。

    在另一个通道上、我移除了连接、DAC 输出看起来像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是尝试注入一个波形、这是示波器中的 1kHz 测试波形。
    我将它连接到最亮的绿色迹线、并在 TPA 引脚上进行测量。  
     浅绿色网和 PCM5100 之间的电阻器未组装。

    这一次信号是干净的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 那么、为了确认这一点、当 DAC 断开连接时、放大器正在正确输出、但当放大器断开连接时、DAC 会使用该 1MHz 信号进行输出?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没完全达到。

    当 DAC 和 AMP 断开连接时、它们都按预期工作。 注入的信号也按预期工作。
    一旦连接了 DAC 和 AMP、我就可以看到 1MHz 正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 能否移除接地电容和输入路径中的电阻器、将电阻器替换为短路、并观察输出?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 晚才回复。

    这似乎是一个骗局。 您愿意解释原因吗?