This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:DIT 块开始同步

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1554092/dix9211-dit-block-block-start-sync

部件号:DIX9211
主题中讨论的其他部件: DIX4192

工具/软件:

您好、

我需要一种可靠的方法来将 I2S 音频数据同步到输出端块的开头。
DIX9211 是否能够为 DIT 输出或接受块启动信号?

看着数据表、我看不到这样做的方法、但我可能会出错。

 DIX4192 似乎具有 BLS 引脚、可以完成此工作、但此芯片对于我的应用而言成本要高得多。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    不幸的是 DIX9211 没有这种能力;另一方面 DIX4192 ,正如你提到的,有一个块针的专用开始. 因此、对于该选项 、您需要 DIX4192。

    此致、

    Arash