Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
工具/软件:
您好、Ivan & All、
首先,有更全面的文件,但由于这与一个项目是保密协议,我不能在这里分享它们。 但请直接通过我的电子邮件地址与我联系、我可以将其共享。
我负责处理 TAS2563QFN 实现方案的电放大器测量。 我测量扬声器驱动器的频率响应 THD +-使用 aplay 命令播放设备 Linux 系统的测试信号。 不过、通过 USB 连接到我的 Windows 计算机时、我能够在 EVM 上重复该相同问题。
在我们正在使用的客户设备上、我们以奇怪的方式遇到了较高的 THD %:
如果输入信号介于–15dBFS - 0dBFS 之间、则 THD %约为 2%
当输入信号变小时、在某些频率下、THD %会逐渐增加到接近 10%、低于–15dBFS
THD %在–27dBFS 时突然消失并降至 1dB 以下。
如果我检查 THD 结果发现 THD dBV、我可以看到存在某种恒定电平干扰、当输入信号达到大约–27dBFS 时会突然出现这种干扰。 由于主信号更静默、因此我可以在较低电平下看到更高的 THD %。
我的测试信号是正弦扫描、本质上是从 20kHz 开始并在 34 秒时间内降至 10Hz 的时间内与时间同步的正弦扫描。
尽管高通滤波器的频率高得多、但如果我改用 MLS 噪声、我会在 60Hz 时看到非常奇怪的峰值。 同样、当输入信号约为–27dBFS 时、该峰值将消失。
就像我提到的、我能够对 EVM 板和 4 欧姆电阻器重复此问题、使用.ppc3、没有根据我们扬声器驱动器所需的参数配置智能低音以外的任何其他配置。
在下图中、我介绍了我使用的测量设置、也介绍了所附的.ppc3 结果。 外部实验室电源接地/VBAT 并提供 5V 2A 容量。
我是赶时间这样做的、因此输入信号似乎在–8dBFS 附近出现削波、因此我没有显示这些结果。 我的器件的实际设置已以相同的–8dB 衰减、以避免这种削波。 有趣的是、这不会以任何方式影响–27dBFS 的转角点。
图例如下所示:
灰色–9dBFS
绿色–12dBFS
黄色–15dBFS
橙色–18dBFS
蓝色–21dBFS
紫色–24dBFS
青色–27dBFS
红色–30dBFS
e2e.ti.com/.../SmartBass-Only-For-TI.zip



上图:通过 4 欧姆电阻器从–30dB FS 至–9dBFs 进行正弦扫描。 频率响应

上图:通过 4 欧姆电阻器从–30dB FS 至–9dBFs 进行正弦扫描。 THD %

上图:通过 4 欧姆电阻器从–30dB FS 至–9dBFs 进行正弦扫描。 THD dBV

上图: 通过 4 欧姆电阻器实现–30dB FS 至–9dBFS 的 MLS 噪声。 频率响应