This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:VBATT 电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549126/pcm6240-q1-vbatt-supply

器件型号:PCM6240-Q1


工具/软件:

您好团队:

VBAT_IN 最大值为 18V。 考虑到 浪涌损坏、它无法直接连接到电池电源。

您能告诉我在 12V 电池车辆 systerm 中 VBAT_IN 的推荐连接吗?  

此外、我想知道 静态电流、因为我在数据表中找不到静态电流。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei MIYAOKA:

    数据表 列出了 不同工作模式下的典型电源电流消耗、顶部两行显示了关断模式(静态)电流消耗。

    至于 VBAT_IN 建议、我将关闭此主题并引导 Daveon 访问您为提供此内容而发布的另一个主题。 他已离职、将于本周某个时间作出答复。  

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:  

    似乎未指定 VBATT 值。 您能否分享电气特性的 VBATT 条件?

    此致

    Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyaoka-San、

    VBAT_IN 不是 器件电源电压、而是 用于输入故障诊断(短接至 VBAT)的基准电压。 因此、它对器件的电气特性没有影响。 该引脚用于监控系统电池电压、而不是为器件供电。

    如需更多参考、请访问: https://www.ti.com/lit/an/sbaa351/sbaa351.pdf

    此致、

    Garret