This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频-AM275-EVM:SD 卡初始化失败

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552689/-am275-evm-sd-card-init-failed



产品编号:音频-AM275-EVM

工具 μ 软件:μ V

通过引用 freetos examples\drivers\mmcsd\mmcsd_file_io 添加了文件系统和 mmscd 驱动程序。

添加了 mmcsd MMU 配置

3.编译和调试,但出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengxian:

    我看到您尝试将 SD 文件 I/O 添加到多通道播放示例中。

    您是否尝试过以下 MMCSD 文件 I/O 示例?

    C:\ti\freertos_sdk_am275x_11_01_00_16\examples\drivers\mmcsd\mmcsd_file_io\am275x-evm\c75ss0-0_freeRTOS。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 MMCSD 文件 I/O 示例正常读取和写入 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengxiang:

    您能否将修改后的 多通道播放示例与 SD 文件 I/O 共享?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mcasp_5F00_multichannel_5F00_mmcsd_5F00_test.rarHello、这是我修改过的源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengxiang:

    错误是由堆大小太小导致的:

    请从更改 linker.cmd 文件

    -heap  0x1000
    最终目的
    -heap  0x8000
    此致、
    Ming
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。

    谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengxiang:

    很高兴听到这个问题已经解决。

    您能否将此主题标记为“已解决“?

    谢谢!

    Ming