This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:TAS5815 EMI 增强功能

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553599/tas5815-tas5815-emi-enhancement

器件型号:TAS5815
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在支持客户通过 TAS5815 EMI 认证、目前 EMI 标准所需的电压小于 40dB、TAS5815 上的客户板 EMI 测试结果为 44db、我们尝试了以下方法:

1) 启用 SS 功能、Fsw = 768KHz、RAMP_SS_CTRL1 = 0x0F、EMI 仍有 4db 的间隙、请参阅下图

2) 将尝试禁用/启用 ANA_CTRL 寄存器 0x53 的位 0 (用于禁用或启用相移) 。

了解 EMI 设计有一些硬件设计要求、但 TAS5805 和 TAS5825 上已经实施了类似的硬件设计而没有 EMI 问题、因此除了硬件调试外、根据客户电路板的要求、您是否有任何建议通过软件配置方式降低 EMI?

-托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    有任何反馈吗?

    此外、对于随机 SS 启用和三角 SS 启用、用户是否可以同时启用它们、或者用户只能启用其中一个? 对我来说、只应启用其中一个、即可选择 SS Way。

    谢谢

    -托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Thomas

    启用两个 SS 都正常。

    让客户尝试 其他设置。 器件可能略有不同。

    THX

    Jesse