This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:TAC5815 SS 的不同设置使扬声器的功率不同

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553598/tas5815-tac5815-ss-different-setting-make-power-of-speaker-different

器件型号:TAS5815


工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在验证客户电路板中的 TAC5815 展频特性 fsw = 768KHz、并发现调整 RAMP_SS_CTRL1 寄存器 TRI_CTRL 值后、扬声器的功率将发生变化、  

RDM_EN =1、TRI_EN =1

Fsw = 768KHz、TRI_VALUE = 0x0F、扬声器功率为 10W、TRI_VALUE = 0x03、扬声器功率为 7.5W

您能帮助分析 TRI_CTRL 值为何会影响扬声器的功率吗?

-托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Thomas

    让我们离线讨论这个问题、因为它可能需要很长时间的讨论。

    tkx

    Jesse