This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:将引脚 20 Vbg 上的电容器从 1uF 更改为 10uF

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1554727/tpa3255-changing-the-capacitor-on-pin-20-vbg-from-1uf-to-10uf

器件型号:TPA3255


工具/软件:

您好、

在 PBTL 模式下、

当 1.4Vrms 的输入信号激活输出时、

TPA3255 有时会触发输出保护、从而导致无输出。

将输入信号更改为 1Vrms 后、输出仍然无法激活。

将引脚 20 Vbg 上的电容器从 1uF 更改为 10uF 后、TPA3255 输出稳定。 这种修改是否会带来任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这只是一个去耦电容器、因此没有任何器件损坏的风险、但我们无法保证这将始终/完全解决问题。 使用下表、您能否帮助确认触发了什么错误?

    此致、
    Sydney Northcutt