This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:启用混合调制

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552151/tas6511-q1-to-enable-hybrid-modulation

器件型号:TAS6511-Q1


工具/软件:

您好、

我想启用混合调制模式、数据表中的信息有限。

Q1) 它提到需要在 DSP 存储器中激活此模式、但我找不到任何模式 DSP 内存簿和页寄存器 详细信息?

Q2) 使用此模式时、相关的开关频率、PVDD 电源电压和输出阻抗是多少?

请提供建议

谢谢你

此致、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高通道

    在团队内部检查后、数据表中的这种描述不完全正确、可能是早期样片。

    对于最终的 RTM 器件、无需使用额外的 DSP 寄存器设置。 在 0x02 寄存器处选择 Hybrid 就可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您对此进行澄清。 我假设我们不需要设置开关频率、PVDD 电压和阻抗。

    而是呢   DSP 内存簿和页寄存器详细信息?   此器件的大多数数字音频处理功能都需要写入 DSP 存储器。

    例如 增益补偿双二阶滤波器、它需要在 DSP 存储器中写入相应的系数、因此获得详细信息有助于确保写入正确的范围/寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高通道

    [quote userid=“666527" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552151/tas6511-q1-to-enable-hybrid-modulation/5974726   DSP 内存簿和页寄存器详细信息?   此器件的大多数数字音频处理功能都需要写入 DSP 内存。

    我将与软件团队核实、他们将准备一个包含所有 DSP 寄存器的表。 星期五之前提供的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高通道

    DSP 寄存器如下所示。

    e2e.ti.com/.../TAS6511-Processflow-Register-Map.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您提供的信息Slight smile