This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:TAS6754Q 输出电源不正确

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555607/tas6754-q1-tas6754q-output-power-not-right

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

您好、

我已经进行了 TAS6754Q 测试。 现在 IC 已工作、PWM 2MHz  正常。 但输出电平不正确、只有 mV 电平。

女巫可能导致这种情况。

我的输入是 FS = 48K、SCLK = 3.072M、I2S、

或者 TI 可以提供基础寄存器组。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    春江、

    为了使所有四个通道都正常工作、它们需要有一个负载。  需要更改状态以播放模式获取音频输出。 2 个 32 位 I2S 音频通道的时钟正确。  默认情况下、通道 3 和 4 将没有音频。  您将需要使用寄存器 0x9F 正确地设置它们、并将 SDIN 应用到所选的 GPIO 引脚。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我得到了功率输出、

    请检查 OUTP 波形是否正确。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春江

    对该波形没有问题。