This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:输入信号

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1554055/pcm6240-q1-input-signal

器件型号:PCM6240-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户询问我们是否有针对以下硬件的解决方法? 输入信号的最大 Vpp 是多少?

此致、

张晓伟   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户可以允许外部 10V 偏置并在 ACM 和 8775 之间对模拟输入进行交流耦合  

    移除外部偏置、允许 PCM6240 的集成 MICBIAS 用作麦克风电源。 使输入保持直流耦合、以支持输入故障诊断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    客户反馈该电路可以正常工作。 我很好奇、这是为什么?

    如果客户使用该电路、输入信号的最大正弦波 Vpp 是多少?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中列出了最大模拟输入电压。

    输入信号的摆幅可高达 10Vrms