This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PGA 输入阻抗规格

Guru**** 2928390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555740/tlv320aic3254-pga-input-impedance-spec

部件号:TLV320AIC3254


工具/软件:

您好:

 该器件上的 PGA 输入阻抗是多少?  我尝试确定一个不能在连接到此器件时工作的电阻焊盘、因为我需要将 ADC 驱动降低 6dB (2Vrms 至 500mVrms) 电压。  我在数据表中找不到 PGA 输入阻抗规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    输入阻抗取决于 PGA 增益。 以下公式显示了如何根据编程的增益确定输入阻抗

    这可以在数据表的第 11.2.2.1 节中找到。

    此致、
    Jeff McPherson