This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】PUREPATHCONSOLE:PPC3 中的 MCR 持续错误

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555767/faq-purepathconsole-mcr-persistent-error-in-ppc3

部件号:PUREPATHCONSOLE


工具/软件:

MATLAB Compiler Runtime (MCR) 必须随 PPC3 一起安装。 某些防火墙和其他网络控制功能可能会妨碍正确安装附加软件包。

如果您已经按照提供的安装或重新安装 MCR 的说明、在 Windows 系统环境变量处添加或更新路径、则问题仍然存在。 或者、如果您的安装工作正常、但突然开始显示此错误。 您可能需要清除一些临时文件来解决此问题。

请按照以下过程删除阻止 PPC3 正确找到 MCR 安装的临时文件:

  1. 关闭 PPC3
  2. 按 Windows 键+ R
  3. 键入%temp%并按“Enter"</s>“
  4. 使用 Shift + Delete 永久删除文件夹 (C:\Users\{Username}\AppData\Local\Temp) 中的文件。
  5. 跳过其他程序正在使用的文件。
  6. Re 打开 PPC3 并检查问题是否已解决。

或者、可以使用其他安装目录重新安装 PPC3、并从该新位置执行应用程序。