This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TDM 操作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555238/tas5766m-tdm-operation

部件号:TAS5766M


工具/软件:

您好:

我正在处理一个项目、由于我的处理器只有 1 个 I2S 接口、因此我将在 TDM 模式下使用 TAS5766M 和另一个 I2S IC。 TAS5766M 的数据表指出、您可以将其中一个 GPIO 启用为 SDOUT。 我的问题是 SDOUT 是否会遵循 TDM 格式并仅在其指定的时隙期间输出、或者 SDOUT 是否有可能在其他器件 时隙期间传输。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blake

    sdout 应遵循 TDM2 格式并仅在指定时间内输出。

    如果您的设备是 tdm4、我怀疑其他设备的 sdout 可能无法正常工作。

    tkx

    Jesse