This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:PENIRQ 输出振荡编号 2

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549331/tsc2007-penirq-output-oscillation-no-2

部件号:TSC2007


工具/软件:

大家好、支持团队。

我已经尝试了遵循我收到的建议在下面的帖子,但它没有改善,所以我再次张贴在一个新的线程。

 TSC2007: PENREQ 输出振荡 

我最近发现、在发送 I2C 命令时、X+和 Y-线路会与通信周期同步振动。

这是以前发生过的吗?
我将按以下顺序发送四个命令、它似乎对 1 号和 4 号命令做出响应。

非常感谢您能给我的任何帮助。

此致、

DH

e2e.ti.com/.../PENIRQ-Oscillation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢您的提问、我将在本周结束时更新主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PENIRQ 线路与 I2C 同步切换、这表明 X+和 Y–驱动器正在主动切换。 如果面板断开或悬空、则会发生这种情况、这可能会由于缺少稳定触摸输入或接地不当而导致切换。

    能否确认:
    •此测试期间是否连接了触摸面板?
    •X+/Y–线上是否有任何外部上拉或负载?

    此外、PENIRQ 的行为取决于 PENIRQ 上的逻辑电平和内部下拉电阻、这两个电平因电池板电阻和噪声而异。 您可以尝试在外部添加一个小型 RC 滤波器或修改顺序、以验证在连接和未连接触摸面板的情况下的行为。