This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5111:请提供 TAC5111 AGC 应用报告文档

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549681/tac5111-please-provide-tac5111-agc-application-report-document

器件型号:TAC5111


工具/软件:

你(们)好

从 tac5111 数据表  第 7.3.9.1.9 章中、用户可以 下载“使用 TAx5x1x 系列中的自动增益控制器 (AGC) 应用报告“文档 、但实际上它不用于 TAx5x1x、请提供帮助、现在我们不了解 AGC 寄存器的含义、也不知道如何使用 tac5111 AGC 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助解释 AGC“  本底噪声“寄存器的含义以及如何评估 其值、请也帮助解释 “目标电平“ 和“最大增益“、之间的差异非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    对延迟深表歉意。

    AGC 基本上会对 ADC 信号应用增益 、以将输出保持 在所需的“目标电平“。

    “最大增益“是在 AGC 操作期间可应用的最大增益。

    我将在下周跟进此主题、并提供其他信息。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Lakshmi Narasimhan

      您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    本底噪声寄存器设置 AGC 用来区分噪声和弱信号的阈值电平。 低于该阈值的信号被归类为噪声、AGC 不会对其进行放大。

    本底噪声、目标电平和最大增益值编程为 32 位系数寄存器。 这些寄存器以 dB 级别编程为 22.x 定点值。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Lakshmi Narasimhan

    实际上、我想您提供文档“使用 TAx5x1x 系列中的自动增益控制器 (AGC) 应用报告“、您能否提供它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    由于优先事项的原因、该应用手册将至少在未来几个月内发布。 我们可以为您提供支持。 如果任何参数不清楚、请提出问题、我们可以提供解释。

    我建议使用 PPC3 作为视图、以帮助您了解这些参数。 您不需要 EVM 即可使用 PPC3

    最小增益未显示在图中、但实际上与另一个方向上的最大增益相同。 如果 AGC 检测到增益需要降至 0 以下才能达到目标电平、则可以将增益限制在它远低于 0 的程度。

    保持时间也未显示在图中、但这些是时间敏感参数、用于确定窗口大小与每个窗口相关联的时长

    噪声保持计数会增加用于计算信号是否低于噪声阈值的窗口。
    释放保持计数决定了在信号处于目标电平后、在再次起音之前增益释放到 0 的时间。

    PPC3 将显示所有可用于调整的参数和每个参数的关联单位、PPC3 I2C 记录器工具将捕获与您所做的任何更改相关的所有系数值。

    此致、
    Jeff McPherson