This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:哪个寄存器用于选择到 TDM 输出的回声基准音频环回?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551033/tas2563-which-register-is-used-to-select-the-echo-reference-audio-loopback-to-tdm-output

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件: TAS2X63EVM

工具/软件:

TAS2563 数据表和 PPC3 GUI 列出了用于为 Isense、Vsense、VBAT、温度等选择 TDM TX 时隙的寄存器

我没有看到类似的寄存器来为回声基准音频选择 TDM TX 时隙(内部放大器之前处理过的音频)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    TAS2563 的数字输出端上有一个输出数据选择多路复用器。 用于 Isense 和 Vsense 的相同寄存器实际上改用于所选的输出数据。

    在终端系统集成步骤中、您可以选择“Audio In“(音频输入)和 “Audio Out“(音频输出)、“Estimated Speaker Temperature & Offation“(估算的扬声器温度和偏移)、最后一个选项是 Isense & Vsense。 控制 Isense 和 Vsense (0x0B 和 0x0c) 的同一寄存器可以控制其中任何一个、具体取决于您的选择。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、

    感谢您的快速答复。

    在终端系统集成流程中、任何时候都没有弹出窗口。

    当我将 USB 插入采用 QFN 封装的 TAS2x63EVM 板时、我收到有关不同版本 EVM 的警告。

    这里是否存在真正的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到了设置 OutMux 的位置:

    在“Audio Processing“页面中:

    现在、如果我 Save All Registers、csv 文件是否具有所有需要的寄存器值?  或者、我是否需要完成 终端系统集成过程以生成.h 文件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我将使用 csv 文件保存选项仔细检查与 outmux 配置关联的寄存器的状态。 使用“End System Integration“选项时应包含所选的此配置。 在快照选择步骤中单击屏幕右上角的齿轮图标后、将显示弹出窗口。

    明天我会回到您的 csv 文件详细信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    “Export registers“选项实际上仅保存第 0 页和第 1 页的寄存器。

    您必须使用终端系统集成来生成配置文件、以便正确获取其余簿和页中所有寄存器的值。

    点击右上角的齿轮图标时会显示我提到的弹出窗口。 (之前捕获的是 WCSP 版本的 GUI、如果是 QFN 版本、这是新捕获的 GUI)

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。