This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PC 无法识别 PCM2912A 的 USB 声卡

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1554066/pcm2912a-pc-cannot-recognize-usb-sound-card-for-pcm2912a

器件型号:PCM2912A


工具/软件:

尊敬的:

PCM2912A、在使用过程中、挂起大约 21 天后、USB 声卡突然变得无法识别、并且连接到在计算机上显示为无法识别的 USB 器件。 然后、我测试了 SSPND 引脚、这是 29 引脚使能引脚、发现它为 0V。

更换 PCM2912A IC 后、恢复正常;将异常 PCM2912A 焊接到正常电路板上后、电路板也会显示异常。 怀疑 IC 已损坏、移除 IC 并测试异常 IC 每个引脚的接地阻抗、如 Excel 表所示。 Excel 中也包含原理图和 PCB。
请帮助调查异常原因、并提供有关如何优化电路图或 PCB 设计的建议。

e2e.ti.com/.../PCM2912A-debug.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图是正确的、我认为布局中没有明显的风险。

    VDD 的低阻抗表明电源引脚因某种电压尖峰而损坏、导致故障。 这将导致 PC 无法识别。 电源引脚很敏感、只能承受 4V 电压、否则有可能损坏。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

     如何提高可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    钳位二极管有助于限制电源、防止损坏。 如果电源上存在大量噪声导致电压变为高电平、则可能需要额外的去耦。 最好在启动时和运行期间测量提供给器件的电源、以查看是否存在任何高电压事件。

    此致、
    Jeff McPherson