This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:THD + N 和噪声性能

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1555603/taa5212-thd-n-and-noise-performance

器件型号:TAA5212


工具/软件:

尊敬的 BU:  

对于 TAA5212、如果 ADC 差分输入设置为 2Vrms、THD + N 和噪声将发生什么变化?  

谢谢。  

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    THD + N 差分与单端性能间的关系可在数据表的第 8-9 页上找到。 您是否在这里寻找更具体的内容? 测量 THD + N 的标准是使用–1dBFS 输入、但该值为  –98dB 数据表中的被接受为满量程差分 THD + N

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:  

    谢谢你。

    这只是为了确认、只要差分输入交流信号电压不超过 2Vrms、THD + N 和 SNR 就会保持数据表中所示的规格。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    数据表规格 仅根据测试条件中所述的特定输入进行测量。 超过差分 2Vrms 的输入肯定会降低这些规格、但输入也可能远小于满量程。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:  

    明白了、感谢您的确认!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、不用客气。