This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:扬声器没有声音。 寄存器 0x0F 的值为 0x55、音频通道输出高阻抗状态。 请检查原因。

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556633/tas6424e-q1-there-is-no-sound-from-the-speaker-the-value-of-register-0x0f-is-0x55-and-the-audio-channel-outputs-a-high-impedance-state-please-check-the-cause

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424-Q1

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我是 来自中国的王生。

我遇到了功率放大器没有声音的问题。 描述当前调试状态:

  1. 从 DSP 到放大器的音频格式为 DSPA 格式:8 通道、48K、32 位。 使用示波器测得从 DSP 到功率放大器的数据和时钟是正常的。 对于 TAS6424-Q1 功率放大器、MCLK 和 BCLK 短接。 此外、STANDBY 和 MUTE 引脚都处于高电平。
  2. “cat"获取“获取的功率放大器寄存器如下所示:
  3. “cat"获取“获取的功率放大器寄存器如下所示:
    这些寄存器显示没有相关的硬件错误、但 0x0F 寄存器的值为 0x55。 请检查原因。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将其移至正确的论坛。   

    您的器件卡在负载诊断中。  请检查寄存器 0x0C 和 0x0D 以确定直流故障。  请注意、您必须连接一个负载。

    此致、
    Gregg Scott