This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:有关施加到器件的力的问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556607/tas6424l-q1-question-about-the-force-applied-to-the-device

器件型号:TAS6424L-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

对于垂直应用于此设备的力 (kgf)、您是否有任何特定参数?

我的客户计划在器件上使用散热器、因此他们想知道此参数。

我想您有一个可能损坏器件的最大值。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们已经测试了此器件并将其封装的压缩力高达 200N、无损坏。  我们没有测试销毁,因为 200N 足以保证良好的热连接。

    此致、
    Gregg Scott