This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:使用最大 EQ BQ

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553191/tas5828m-using-maximum-eq-bqs

器件型号:TAS5828M


工具/软件:

你好。 我们的用例需要尽可能多的静态均衡频带、因此不需要 DRC、AGL 等。

TAS5828M DSP 在 48/96k 2.0 时可使用的最大 BQ 计数是多少?

按照 base/pro 2.0 48K 中 PPC3 中的方框图、可以看到:

主 EQ 中有 12 个 BQ、

DPEQ 中低电平 EQ 中的 1 个 BQ、SENSE EQ 设置为 0、因此只有低电平路径始终处于活动状态。

DRC 中频带中的 4 个 BQ、其中高频带和低频带静音、因此只有中频带始终处于活动状态。

EQ1 之后中的 2 个 BQ

EQ2 之后中有 2 个 BQ

21 个静态 BQ、是这样吗?

在 96k 时、PPC3 中不提供很多这些寄存器、但根据 https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUDB4 第 29 至 31 页、这些寄存器仍然存在。 这是正确的还是表名拼写错误?
如果内部处理速率设置为 96k、并且 Book 0xAA page 5 0x30 - 0x7C、page 6 0x08 - 0x54 等 (DPEQ、DRC) 被写入、DSP 的行为是什么?

96k 下可使用的 BQ 的最大计数是多少?
是否存在具有纯 EQ 或 FIR 的加工流/混合流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我收到了您的询问、并将能够在一天内提供反馈。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    1. 96k 的 EQ 数量小于 48k。

    由于 96kHz 没有 DPEQ(–1)、DRC 频带较少(–2)、无后 EQ(–4)、因此基本上 21-7=14 个 BQ。

    2.应用手册有一些问题。 让我与团队核实并对其进行修改。

    在 96k 中、DPEQ、DRC 等块无法使用、因为处理流不支持它。

    3.由于所有处理器流都已固定、因此很难评估最大数量的 Bqs。 不确定删除其他块是否可以使等效性更强。

    tas5828 中没有纯 EQ 和 FIR 处理流。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。

    尝试 Base/Pro (1.1 96k) 流程时、我注意到它在 RAM 模式下使用 DSP。

    创建这样一个 RAM 模式固件的工具是公开的还是你们可以使用它来提供更多的频段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maksimilians.

    DSP 确实具有 RAM 模式、可以进行编程。

    但这并不是对客户开放的。  

    由于此芯片已经上市多年、因此很难对其进行重新编程。

    谢谢

    Jesse