This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684Q1EVM:未连接到 PPC 3.

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1547603/tas6684q1evm-not-connecting-to-ppc-3

器件型号:TAS6684Q1EVM


工具/软件:

大家好、我刚刚收到了 TAS66841EVM 并安装了带 TAS6684EVM 应用的 PPC3、但 PPC 应用模块始终在窗口中显示该模块为“离线“。

所有 DIP 开关均处于向下位置

设备管理器不显示已连接的新设备。

自安装软件以来、我已重新启动计算机。

我相信我已经遵循了我能够找到的任何稀疏文档。

我通过桶形插孔连接器使用 3.3V 电源为装置供电、并通过 micro-USB 端口连接到 PC。

PPC3 版本为 3.2.1、 TAS6684 应用版本为 3.0.0、TI USB 音频 UAC2.0 驱动程序版本为 4.59.0.40491

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    当您将 USB 连接器插入设备和 PC 时、您是否会收到蓝色 LED 指示灯以显示其已连接?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    3.3V 连接器上电后、蓝色 LED 灯亮起。

    我没有运气、在 4 台笔记本电脑上安装了 PPC3

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    我需要对此进行调查。  我会回来的。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您对此有何了解?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    您是否有任何其他 EVM 可以快速试用? 我想了解问题是否与电路板本身或其他方面有关。

    之前遇到过某些情况、即 USB 线出现了一些问题、或者 PC 与 PPC3 存在一些冲突。  

    如果仅与电路板本身相关、通常 XMOS 会有一些损坏。 但这不应该是因为您刚刚收到了一个新问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢您回复我。

    目前我正在使用多个 TI 的 EVM 板、它们运行良好。

    因此、我可以说 USB 电缆、USB 端口和笔记本电脑工作正常。 我已在 5 台具有操作系统 Win10 和 Win11 的笔记本电脑上安装了 PPC3、但我获得了相同的结果。

    请告诉我是否可以尝试其他方法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    [quote userid=“624494" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1547603/tas6684q1evm-not-connecting-to-ppc-3/5965898

    目前我正在使用多个 TI 的 EVM 板、它们运行良好。

    因此、我可以说 USB 电缆、USB 端口和笔记本电脑工作正常。 我已在 5 台具有操作系统 Win10 和 Win11 的笔记本电脑上安装了 PPC3、但我获得了相同的结果。

    [/报价]

    听起来真是个坏消息。

    为帮助您快速让 TAS6684 EVM 正常工作、请尝试使用以下设置。 使用来自其他 EVM 的跳线 I2C 和 I2S 到 TAS6684 板上。 您仍然能够使用 TAS6684 PPC3 来控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    很抱歉晚才回复。

    我刚尝试过您的设置、但仍然没有从 TAS6684 中获取任何信息。 这款 EVM 的使用时间不够用了。

    我现在可以对此问题有哪些选择?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He、

    记录下、我仍然遇到驱动程序的此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    对于记录、我仍然遇到驱动程序问题。

    在这种情况下、我想您从未使用过音频放大器或与编解码器相关的 EVM。 它们都使用同一个驱动程序和 PPC3 软件。  

    请尝试使用以下驱动程序文档。

    e2e.ti.com/.../7356.TIAudDriver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    谢谢,但我已经尝试了几次不同的笔记本电脑,仍然没有.

    我今天试过的是、从 TAS6684 设计中拉出了 I2C 电缆并将其连接到 EVM、因此对此我没有反应。

    我认为这个 EVM 出了问题、现在我尝试使用此 EVM 进行不同的操作、远远落后于我的项目进度。

    是否有任何保修团队可以与我联系?

    感谢您的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    将蓝色 LED 连接到 USB 时是否亮起? 如果一切设置正确、设备管理器不应显示任何错误。  如果写入 I2C 上的所有器件地址、它们是否都显示有故障?

    这也是更新的音频驱动程序、请确保在设备管理器中已从设备上卸载旧的驱动程序、并在重新启动后重新连接 USB 电缆(在 TIAudioDriver_5F00_4.59.zip 上安装了此更正的音频驱动程序)

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我已经在不同的笔记本电脑上尝试了该版本,但仍然,相同的结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好

    如果您不能全方位为您提供帮助、请访问 TI 客户支持中心、他们可以与您讨论如何更换或退回 EVM 订单。

    https://www.ti.com/info/customer-support.html