This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:带 PCM1808 ADC 的 DIT4096 发送器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, DIT4096, PLL1708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1551462/dit4096-dit4096-transmitter-with-pcm1808-adc

部件号:DIT4096
主题中讨论的其他器件: PLL1708、PCM1808

工具/软件:

您好:

我根据这里添加的原理图制作了工程。 它创建了一个 PCB、接通电源后、似乎无法正常工作。
在审查了几次连接后,我得出的结论是什么是错误的原理图本身,并试图以某种方式理解更多,我肯定需要一些帮助,因为在我之后,似乎一切都很好。
有人可以帮助进行审查和提供建议吗?  我真的不知道什么是错的或我错过了什么!
请注意、对于 RST 引脚、我使用了一个 MCP130 来处理复位、为简单起见、一些去耦电容器缺失。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您在主模式下使用 ADC 并希望 将  生成的 I2S 信号从 ADC 发送到 AES3 格式。  您是否进行了测量以查看  从 ADC 发出的 I2S 信号是否 正确? 另请注意、必须提供 ADC 的 SCKI、以便 在内部使用。

    请更详细地描述此问题:什么工作正常、什么不工作?  我知道整个系统不工作,但你能解释什么信号你已经测试到目前为止, 什么是工作和什么是不工作,如你所期望的。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arash Loloee 、

    我想做的正是您所假设的。 我想通过同轴电缆(可能是 Toslink,仍然不确定)将 ADC 音频信号发送到 DAC。
    不幸的是 ,我的范围(三合一)打破了几天之前,我的测试,另一个是在他的路上回到我,但直到那时(马贝一个星期左右) 我没有任何测量的手段,除了简单的普通万用表(尽可能简单,因为它可以得到,从当地商店购买用于紧急目的)。 我可以 检查的是 、当 ADC 输入端不存在输入信号时、SCKI 约为 1V、而当施加信号时、SCKI 约为 0.3V。 其余为 0V、可能万用表也无法正确测量。


    还要注意、必须提供用于 ADC 的 SCKI “-愚蠢的我....... 我是如此专注于检查错误,我完全把这部分离开了.. 似乎 DIT4096 也需要一个  新人错误,因为这是我第一次使用 DIT4096(或任何类似的发射器).

    谢谢!


    LE: 如果我将 SCKO1 用于配置的 256fs ADC/发送器、PLL1708 是否足够好? 也许是一个有点愚蠢的问题,但我永远不会怀疑类似的东西...
    我也可以使用相同的时钟源为超过 1 个 PCM1808/DIT4096 提供时钟吗。 (在我的理论应该是双重的)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 原理图中缺少主时钟是主要问题。 很遗憾、对于 CLKS、您必须有范围才能验证 CLKS 的完整规格。  特别是如果 ADC 设置为主模式, 在将其发送到 DIX 器件之前,必须确保生成的 I2S(来自 ADC )是您认为的。

    我  不 熟悉 PLL1708I、但它似乎  是 SCK 的不错选择。

    如果在提供正确的时钟后仍有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arash Loloee 、

    我同意您的看法、我只是希望我可以更盲目地解决此问题、而不会有太多麻烦、但我想我需要等待我的范围到达、然后开始进行故障排除并订购一些组件、例如 PLL1708、因为我没有库存!

    如果你足够善良,请让我知道你的想法,你将如何做它在理论上。 这样,我将有时间准备和做我的研究,以及

    此致、
    Ionut Spoiala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一旦你有 — 主时钟馈送到 ADC,我认为你不应该有任何问题. ADC 非常简单、您应该 能够首先验证 ADC 转换、一旦稳定、我认为您不应该对 DIX 器件有任何问题。 尽管如此、范围必须便于继续。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    看起来我的范围不会太快、因此在我掌握范围之前、我不会继续进行故障排除。
    我很肯定、根据这里的答复、在提供 SCK 信号后、一切都会好、因此、我会认为这个线程是闭合的、因为没有理由让它开这么久。

    此致、感谢您的帮助。