This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC10:单独的平面或单个平面。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556889/tlv320aic10-seperate-planes-or-a-single-plane

器件型号:TLV320AIC10


工具/软件:

我希望能得到一些关于将编解码器的模拟和数字部分接地的说明。

我们目前 链中有三个 TLV320AIC10CPFB。 所有模拟信号都位于编解码器的一侧、而所有数字线路都位于另一侧。 在任何情况下、数字线路都不会跨越模拟线路。

有一次、我们想到将模拟平面和数字平面拉回一个点并将它们连接起来。 然而,更现代的理论说,将它们连接到一个实心平面并尽可能缝合。

在我们的 PCB 上、我们将模拟和数字都连接到单个平面并尽可能拼接。 (信号的两侧都有一个接地平面。)

当听到扬声器的声音时、一半的主板绝对安静。 另一半有一个非常,非常轻微的嘶嘶声来自扬声器。 由于所有电路板都是同时构建的、因此它们具有相同的元件。

我很想听听 TI 专家对此有何看法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    各板的扬声器是否相同或在物理上有所不同? 如果您将“安静“的扬声器移至“嘈杂“的主板、则问题出在主板还是扬声器? 您可以使用编解码器本身进行相同的实验、看看噪声是否跟随器件或 PCB。

    此外、您还可以测量输出信号或电源中的任何电差? 如果没有后面的数字、则很难跟踪可闻差异。

    我不同意您关于 PCB 接地的想法。 如果接地是一个问题、我预计大部分(如果不是所有)电路板上都会发生接地、而不仅仅是其中的一半。

    谢谢、
    Jeff McPherson