This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:SPDIF 连接到 I2S

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556463/dix9211-spdif-to-i2s

部件号:DIX9211


工具/软件:

您好的团队、

您是否有任何可以将 SPDIF 转换为 I2S 且其采样率高于 290kHz 的 IC?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    我们的 SPDIF 转换器的最大采样率为 216kHz。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    很抱歉我弄错了。 所需的采样速率为 192kHz。
    那么、DIX9211 是好的选择吗?

    客户希望使用电路设计简单的器件、

    此致、
    转到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    是的、DIX9211 非常适合此应用。

    此致、

    Garret