This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:上电时会烧毁 TAS6584-Q1 芯片

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556297/tas6584-q1-tas6584-chips-burning-out-on-power-up

器件型号:TAS6584-Q1


工具/软件:

从 6 月下旬开始、我们遇到了一些 TAS6584 芯片在上电时立即显著消耗并为其提供 36V PVDD、36V VBAT、3.3V DVDD 的问题。 它会使电路板烧坏并烧焦。 我们还注意到、  在 我们最近一批 TAS 芯片上、PVDD 和 GND 引脚之间的阻抗非常低(<50 欧姆)。

是否有其他人遇到过这样的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我们首先捕获详细的上电序列。 包括 PVDD/VBAT、DVDD、STBY 引脚和 PD 引脚。  

    是否有任何 I2C 脚本已写入 IC? 请提供设置。

    您还能分享原理图和 PCB 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些器件在启动时立即发生故障、因此我怀疑这可能是由任何寄存器设置引起的。 其他设备启动时不会出现任何问题、但在关机后、重新开机时会出现故障。 是否有特定的上电或断电序列会触发这种故障模式。

    如果没有 NDA、我无法共享完整的原理图和 PCB。 但如果相关部分有所帮助、我可以仅分享一下吗?


    如果这样做有所帮助、下面是用于 TAS 芯片初始化的 python 脚本的一个片段:

    self._register_map.set_property(self.address“Clear_fault",“,1、1)

    #启用 TDM 模式
    self._register_map.set_property(self.address“TDM_EN",“,1、1)

    #将音频接口格式设置为 TMP/DSP
    self._register_map.set_property(self.address“AFMT",“,1、1)

    #将字长设置为 32 位
    self._register_map.set_property(self.address“I2S_WL_1",“,3、3)

    #为设备添加适当的偏移量
    tdm_shift = self.__calculate_tdm_shift ()
    TDM_SHIFT_MSB = tdm_shift >> 8
    TDM_SHIFT_lsb = tdm_shift 和 0xFF
    logging.info (
    “将 TAS{}tdm shift 设置为{}“.format (self.device_number、tdm_shift)
    )
    self._register_map.set_property (
    self.address“REG_I2S_SHIFT1_MSB",“,tdm_SHIFT_MSB、tdm_SHIFT_MSB
    )
    self._register_map.set_property (
    self.address“REG_I2S_SHIFT1_LSB",“,tdm_SHIFT_lsb、tdm_SHIFT_lsb
    )

    #如果 FSYNC 脉冲短于 8 x SCLK
    self._register_map.set_property(self.address“FS_PULSE_WIDTH",“,1、1)

    #将开关频率设置为 440KHz
    self._register_map.set_property(self.address“FSW_SELECT",“,1、1)

    #将调制方案设置为 1SPW
    self._register_map.set_property(self.address“调制“1)
    通道=范围 (15)
    self.set_deep_sleep(channels)
    对于通道中的通道:
    self._register_map.set_property (
    self.address、
    “CH{}_AVOLUME“.format(信道)、
    INT (Tas6584.ANALOG_DB *–4)、
    )

    #自动直流负载诊断已禁用
    #根据 TI 的说法,这是安全的,因为系统有过电流
    self._register_map.set_property (
    self.address“LDG_BYPASS",“,0、0
    )
    self._register_map.set_property(self.address“Clear_fault",“,1、1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    是否存在可能触发这种故障模式的特定开机或关机序列。

    接通电源通常不用太担心。 但在关闭电源时需要注意。

    如下要求的数据表。

    但我只能分享相关的部分、如果这有助于的话?

    当然、只有 TAS6584 部件可以正常工作。 不正确的 PVDD 去耦也会增加故障可能性。