This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:增益误差

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1556452/tlv320aic1110-gain-error

器件型号:TLV320AIC1110


工具/软件:

您好、

 

请帮助我解决以下问题:

 

我认为施加到 TLV320AIC1110 的 MICxP/N 引脚上的模拟信号已经过转换

16 位二进制补码数字数据。

输入电平与转换后的代码值之比被指定为代码增益。

 

问题 1: 代码增益会有多大变化?

最大代码增益比变化是否为±1idb?

问题 2. 如果麦克风放大器增益设置为 29.5dB、并且向 MICxP/N 施加 100mV 峰值信号、

如果代码增益误差为 0dB、将生成什么代码?

 

100mV 峰值意味着 MICxP 和 MIXxN 之间的电压差为+100mV 和–100mV。

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mita-San、

    数据表指定绝对最大代码增益变化为+/- 1dB。  

    接下来、麦克风放大器增益设置为 29.5dB 吗?  这是前置放大器增益 23.5dB 加上第二个放大器的另一 6dB 吗? 向 100mV 添加 29.5dB 的增益将在 ADC 的输入端产生近 3V 的电压->此处的数学公式为: 100mV * 10^(29.5/20)= 2.9854V  

    不过、对于该器件、3V 过高。 88mVrms 是满量程输入、对应于 ~124mVp。 100mVp 已接近此值、因此我们不能在输入信号削波之前大幅增加 PGA 增益。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mir-San,

    感谢您的回答。

    MITA