This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:最低工作电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1557081/tas5342la-minimum-operating-voltage

器件型号:TAS5342LA


工具/软件:

您好:

TAS5342LA 能否在最低 12V 的电源下运行? 我需要一个可由 12V 和 24V 电源供电的 PWM 驱动器级。 这是为了替换电源电压取决于所用扬声器的现有系统。

此致、

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    假设您讨论的是 PVDD、它可以在 12V 的最低电源电压下运行。 PVDD_X 可以支持高达 34V 的电压、因此它还可以在应用中支持 24V 电源。  

    此致、

    Sebastian