This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 动态范围

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1558435/tlv320aic3104-tlv320aic3104-dynamic-range

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TAC5212

工具/软件:

您好团队、  

我可以通过“在 DAC 中进行范围切换“来增加我的编解码器 TLV320AIC3104 动态范围吗?(我正在使用耳机输出)   

如果不是、

我怎么能增加我的编解码器的动态范围通过使用任何外部放大器,或任何.

我需要将其从 91dB 插入 120 dB。 。

此致  

Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    这种增加是不切实际的。 如前所述、通道求和是增加动态范围的唯一方法、但增量过大、无法形成合理的解决方案。 放大器只会增加信号功率和本底噪声、因此动态范围也不会增加。

    如果您确实需要这么大的动态范围、我建议您改用 TAC5212。  

    此致、
    Jeff McPherson