This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PurePath 中持续出现 MCR 错误

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553754/tas2563-mcr-error-persistent-in-purepath

器件型号:TAS2563


工具/软件:

几个月来、我一直使用 QFN 软件来调整 TAS2563 智能放大器。 几天前,我得到了这个错误,与 MATLAB 编译器运行时 (MCR) 程序有关,该应用程序需要生成二进制文件以及保存 ppc3 项目。  

我尝试了所提供的建议说明、但没有任何用处。 我重新安装了 MCR、但没有帮助

我还尝试删除环境路径并将其重新添加并重新启动计算机。 错误仍然存在

我甚至还提到重新安装 PurePath 和应用程序与 EVM 板相关联。 这也没有帮助。  

在实时聊天中给 TI 客户服务部门打电话并进行聊天后、我在这里被指引提出了这个问题。

我使用的是 Windows 11 操作系统、HP EliteBook 650、Intel Corei7

我需要尽早解决此问题、因为我无法保存任何工程文件、也无法在完成调优时创建任何二进制文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasishta:

    请尝试使用与默认安装目录不同的安装目录卸载并重新安装软件、如果有此帮助、请告诉我。

    同时、我还将联系我们的软件专家、以了解进一步的步骤。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    是的,从通常的安装路径更改帮助! 非常感谢!

    此致、

    Vasishta Kanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan Salazar 

    很遗憾、这个问题尚未解决。 你建议的解决方案工作了几天,但昨天它是回到正方形一. 我重试了在不同路径上重新安装、但此方法不再起作用。

    您的软件专家是否对此进行了任何更新?  

    等待响应

    谢谢您、

    此致、

    Vasishta Kanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasishta:

    您能否尝试使用此处所述的过程来删除临时文件?: (+)【常见问题解答】PUREPATHCONSOLE:PPC3 - Audio forum - Audio - TI E2E 支持论坛中的 MCR 持久错误

    我们仍在与软件开发人员合作、为该问题找到一个集成的解决方案。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师